结果:找到"GD32 MCU 开发板 Workshop 报告",相关内容1000条
- TIM0开发板测评报告-SWD失效求助~
- 基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:a.芯片typeC串口可以正常回环测试b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannotaccessmemoryc.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009]Thetargetchipisnotconnected...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0开发板测评报告 发帖人:ErCircle 发帖时间:2024-01-13 19:29:00
- GD32开发板评测活动获奖感谢
- 很荣幸获得了GD32开发板的评测的活动的并列第一名!特此发帖感谢!过程有点小意外,但是立创员工的给力的帮助让我顺利拿到了150元的京东购物卡奖金!!!感谢GD32公司,感谢立创商城!!!!!没图没真相,下面是真相!!
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32开发板 发帖人:wait31415 发帖时间:2019-06-07 20:59:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:双MCU串口通信
- GD32MCU开发板Workshop报告一、一、方案简介使用GD32mcu通过串口发送数据给从机MCU,从机MCU是M3内核的MCU72MHZ主频,验证通信能力主要是要用在工业控制领域,通过上位机发送数据通过串口发送给从机来进行控制,从机接收到主机发送的命令后就开始解析和执行,从而控制其下的其他单元,包括电机驱动,传感器检测等,有极大的应用价值。二、二、GD32MCU产品的介绍?GD32MCU主要规格参数;;(下面为示例)?Cortex-M4@108Mhz?Flash:16KB/32KB/64KB/128KB?RAM:4KB/8KB/16KB/16KB?Timerx6,UARTx2,SPIx...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU开发板 Workshop报告 发帖人:超级太阳 发帖时间:2019-05-22 21:05:00
- GD32MCU开发板Workshop报告_脑电波采集
- GD32MCU开发板Workshop报告一、方案简介本方案基于GD32F350Cortex-M4内核的MCU为主控,脑电波采集前端由三个干电极组成,为了保证脑电信号采集的准确性,采集到的信号通过较短屏蔽线进行传输,并需要进行前级处理之后才能发送到云端进行数据处理。首先需要对采集到的信号进行前级放大,使其达到伏的量级,为后级信号处理做好准备;由于存在50Hz的工频干扰,因此还需采用陷波电路进行滤波;滤波完成后,通过ADC转化为数字信号,再通过Wi-Fi模块发送到云端。本系统选用TI公司产的适用于EEG和生物电势测量的低噪声24位模数转换器。该芯片内部集成了可编程放大器以及24位高精度ADC,使...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU开发板Workshop报告_脑电波采集 发帖人:CupHunter 发帖时间:2019-05-22 09:29:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:TM1618软spi驱动测试
- 一、方案简介用gd32e231驱动tm1618作显示,tm1618等数码管驱动加矩阵键盘扫描ic常用于机顶盒,电磁炉,洗衣机等设备的人机交互界面,选择它作为驱动对象能补充开发板上缺乏的人机交互部分。二、关于GD32e231个人见解采用M23内核,主打低功耗(体现在睡眠模式多样,内部集成低速时钟源)四、上电显示“gd32”(暂未支持按键输入,而且软spi占用系统资源,时间紧迫,后续再补充)TM1618打印函数.zip对单片机的初始化不太行(受限于英文),习惯cube的一次过配置,生成工程直接spi读,uart写。有依赖,所以评测得技术水平比较低,多多见谅
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU 开发板 Workshop 报告 发帖人:Y一ang 发帖时间:2019-05-21 22:18:00
- GD32MCU开发板Workshop报告_驱动A7108
- GD32MCU开发板Workshop报告一、方案简介本方案基于GD32E231C-START评估板,评估板使用GD32E231C8T6作为主控制器。无线通信部分采用笙科电子高效能Sub1GHz家族芯片中的A7108。A7108是适用于315/433/470/510/868/915MHz的无线应用。低功耗,最大功率可达到19dBm,不需要外加LNA与PA就可适用长距离应用。因此,非常适合470MHZ~510MHZ中国的无线抄表系统与868MHZ欧洲WirelessMeterBus。A7108的传输速度是可程序化的,从2K到250Kbps可满足不同的系统需求。在传输方面,A7108分别在TX/R...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU Workshop A7108 发帖人:西点 发帖时间:2019-05-14 23:34:00
- GD32E231试用串口控制家用照明
- GD32E231试用串口控制家用照明一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,ARMCortex_M23内核的MCU为主控,制作一个家用开关,一个开关多中用法控制灯的亮度的设计。通过调节灯的亮度以此找到合适当时环境的灯光,这样也可以减少不必要的灯打开照明。这样不仅也可以减少电能的浪费。二、GD32开发板介绍GD32E231从架构上看,内核采用Arm®Cortex®-M23,中断控制器,DMA,72MHZSYSCLK,各项外设,是一个比较主流的架构,时钟来源也是多种,外设数量也是常规设置。不得不说,国产ARM的MCU在与国外厂商基本上相差无几,国产替代上几乎没有太多技术上障碍。足够大多数...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231C-START开发板workshop报告 发帖人:学习的笨蛋 发帖时间:2019-05-12 14:33:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:按键控制四个LED,并使用串口发送信息
- 使用GD32E231开发板,使用Wakeup按键控制四个LED灯的亮灭,按下一次,LED亮度翻转一次。串口使用PA9,PA10。设计框图:软件流程图:实物图:上电之后LED状态:按键按下之后LED状态:串口发送数据:GD32_Demo(2).zip
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32开发板 测评报告 发帖人:点灯师6 发帖时间:2019-05-07 22:32:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:GD32E231C-Start开发板按键长短按识别
- 开发板上仅有一个用户按键"Wakeup",想实现多个按键功能就需要识别按键的长短按了,可以用定时器中断扫描或者程序不多的情况下主循环扫描也可以,短按LED2状态翻转,串口输出2018,长按LED1状态翻转,串口输出2019,代码如下GPIO_Key_Polling_mode.zip
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU 开发板 Workshop 报告 发帖人:daybeen 发帖时间:2019-05-07 16:29:00
- 立创商城校园大使_SDK100开发板体验报告
- SDK-100开发板体验报告一、前言本次测验所用开发板为立创商城发放给校园大使学习使用,由赛元公司免费提供,先感谢一下立创和赛元。1.1体验环境硬件开发平台:SDK100:SDK_MB100;SDK_TB100;烧录及仿真工具:SC_LINK;软件开发平台:编译平台:KEILuVISION5;烧录及仿真插件:SOC_KEIL;烧录软件:SOCPro51;触控调试软件:TouchKeyToolMenu;1.2需求分析SDK100开发板由开发板底板SDK-MB100以及核心板SDK-TB100组成,其在理解上、操作上都比较适合初次接触赛元MCU的用户自学使用。1T8051内核的FlashMCU易...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 体验报告 发帖人:知也无涯 发帖时间:2019-03-21 14:08:00
返回